This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55288:寻求设计审阅帮助

Guru**** 2445440 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS55288

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1224115/tps55288-looking-for-help-with-a-design-review

器件型号:TPS55288
主题中讨论的其他器件: TPS65987

大家好!

我已经与我们的客户一起制定了一个 USB-C 电源解决方案、其中涉及以下 TI 器件:

TPS55288RPMR (可变功率 BB 电源、该主题的要点)

TPS65987DDHRSHR (已审阅、但需要确认互连)

TPD6S300ARUKR (保护)

TUSB546AI-DCIRNQT (转接驱动器/多路复用器)

我正在寻找一个独立的审查,因为我们的客户已被淹没了大量的时间来帮助这项任务。

概述是、 TPS65987正在为 Kria 模块播放从器 件、而 TPS65987会直接控制此功率器件 TPS55288。 控制器还处理 Mux 部分。

我不确定的是 TPS55288是否受控制器支持、因为当我在向导界面中没有要测试的目标时、 我无法找到本地支持的这种电源器件的相关参考。  

USB-C 解决方案能够提供拉电流和灌电流、这意味着它可以通过 USB-C 充电、也可以通过显示端口为外部显示器供电、这是正常的 USB-C 数据任务。

我不知道 E2E 论坛的私密性有多大、因此除非在 PM 中、否则我无法披露示意图或客户是谁。

谢谢。

-Mark Wyman, Vanteon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mark:

    感谢您联系 E2E。

    我们拥有如下所示的 TPS65987和 TPS55288参考设计、您可以将其作为参考。

    https://www.ti.com/tool/PMP40801#description

    关于原理图审阅、您可以向我发送朋友申请并提供给我吗?

    此致、

    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Bryce、
    这是迄今为止最接近我实施的设计。 我可能会回来回答一些问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mark:

    感谢您的反馈。 如果有新问题、请回复此主题。

    此致、

    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mark:

     我们两周没有收到您的最新消息、因此我假设问题已经得到解答、问题已经解决。

    我现在关闭该主题。 如果仍有打开的内容、请回复、该主题将再次打开。

    如果您有任何其他问题或该主题帖已锁定、请打开一个新问题。

    单击"已解决"按钮也有助于我们维护此论坛。

     此致、

     布莱斯