This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350-R1A:使用 GPIO'作为中断信号

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TPL5110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1349190/bq78350-r1a-using-gpio-s-as-interrupt-signals

器件型号:BQ78350-R1A
主题中讨论的其他器件:TPL5110

该应用需要来自电池组的中断信号、以便在剩余电量降至低于确定的水平时唤醒主微控制器。 我的想法是、使用其中一个处于 LED 模式的 GPIO、对该特定 LED 的充电状态百分比进行编程、并将其连接到微控制器的中断引脚。 我的问题是、LED 仅在 nDISP 引脚上发生下降转换后才有效。 我可以放置 TPL5110等计时器来定期在 nDISP 上生成转换、以便 LED 引脚始终处于活动状态。 您认为这是一个合理的解决方案吗? 关于如何根据充电状态生成中断、您还有其他想法吗?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Lenio、

    我相信这是一个很好的解决方案。 最好测试一下这个理论、因为我不相信这个团队中的任何人都熟悉这个解决方案。 必须正确配置"LED 保持时间参数"、以使解决方案不会消耗过多功率。

    此致、

    尼克·理查兹