This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24179:BQ24178-无法充电

Guru**** 2502425 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24179

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1349325/bq24179-bq24178-cannot-be-charged

器件型号:BQ24179

您好、 TI 团队、

当 PROG 的电阻从6.04 kΩ 更改为8.2 kΩ 时、BQ24179无法充电、但当它改回6.04 kΩ 时、可以正常充电。 请问原因是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi 开关、

    更改为8.2kohm 时、您是否也将电感器从1uH 增加到2.2uH?  如果不是、电感器纹波电流可能过大、并会使转换器的逐周期电流限制跳变。

    此致、

    杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jeff G ö,

    电流电感为2.2uH。是否还有其他需要更改的地方、例如哪个寄存器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi 开关、

    否。  没有其他寄存器需要更改。  状态寄存器和故障寄存器报告什么?  请注意、故障寄存器在被读取后会复位。

    此致、

    杰夫