This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27Z746:以前使用过、现在阻止系统-无法确定原因

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27Z746

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1348106/bq27z746-previously-worked-now-blocking-system---unsure-reason

器件型号:BQ27Z746

您好!

我正在使用 BQ27z746芯片。 我已经使用它了一段时间、并使用 TI GUI 进行设置。

然后我最终将其安装到系统中。 它运行了几次。

现在、电池电量监测计似乎没有充电或放电。  

状态寄存器为192 (十进制)  

中断寄存器显示 RSOC 中断。

我清除了 RSOC 标志。

仍然不充电/放电。

有什么建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Morgan:

    您能从电量监测计向我发送 gg 文件吗? 您是否也可以向我发送您尝试对电池充电和放电的日志文件?

    此致、

    尼克·理查兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们目前没有 gg 文件、但今天稍后会尝试生成一个。

    我们还在努力弄清楚如何重新启用充电和放电。  我们设置了一个系统、该系统与一些无法正常工作的系统重复、如果我们将放电 RSOC 向上拉至100%、则能够使其呈现相同的运营状态 A 和 B。  我们已经做了很多尝试、但仍然无法重新启用充电和放电。  RESET 命令似乎没有执行、也没有覆盖的"充电和放电使能"命令。

    有没有想过要去看什么地方、或到底要通过哪些命令来重置芯片?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们已通过"特殊命令"读取 ops 状态、其中我们将0x54 0x00发送到0x3E、并且它返回0x54 0x00 0x80 0x61 0x41 0x00。

    我们仍在学习/读取/探测、但可能我们卡在关闭状态?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果这对您有用、我们也愿意接听电话

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Morgan:

    如果您可以从电量监测计读取数据、则它不处于关断模式。 您可以尝试重新编程新的 srec 文件、以完全重置电量监测计。 发送日志和 gg 文件确实可以帮助我找到问题的根本原因。

    此致、

    尼克·理查兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它处于关断模式。 计时器将其置于关断模式。 为了使其脱离关断模式、我发送了一个复位。 然后我禁用了计时器。 它似乎又在工作