请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS55010 您好!
我们目前计划使用 TPS55010RTER 来在 Fsw=100kHz 时生成5V。
根据数据表、连接到 RT/CLK 引脚的电阻应在1070kΩ 至42.2kΩ 范围内。
与此相关、我有两个问题:
- 该值是否还应考虑电阻的容差?
- 理解如果连接的电阻超过1070kΩ、则无法保证操作是否正确?
此致、Takumi
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我们目前计划使用 TPS55010RTER 来在 Fsw=100kHz 时生成5V。
根据数据表、连接到 RT/CLK 引脚的电阻应在1070kΩ 至42.2kΩ 范围内。
与此相关、我有两个问题:
此致、Takumi