主题中讨论的其他器件: UCC27524
团队、您好!
我们使用 UCC28180设计1600W PFC。 我们将同一芯片用于不同的设计、例如450W、600W 和900W 效果良好。 但在1750W 更高功率的应用中、我们面临着输出电压调节问题。 一旦我们在230VAC 的输入下加载大于600W 的 PFC、输出电压就会在390V 至420V 之间波动、而 PF 将降至<0.70、便会引发问题。 请帮我解决这个问题...
更新后的值:
1. ICOMP:1500pF
2.频率:17.4K 120kHz
3. ISENSE:R 220E 和 C 1nF 和二极管 BAS21
4.VSENSE:顶部 R 996K 和底部 R 13K 和 C 1nF
5. VCOMP:R 16K 系列、C 系列10uF 系列和并联 C 0.47uF 系列
6.闸极驱动器: UCC27524DGN 和双 MOSFET: TK110N65Z、S1F
7.二极管: C3D16065A
8.二极管系列: 1N5408
7.输出 VBUS 电容器:470uF x 3
8.输入电容:680nF
9.电感:264uH PQ5050
此致、
Nishanth M