我们有多个采用 LM5145设计的电路板。
在最近的测试中、我们发现电源在高达200MHz 的频率下辐射了大量能量。 ~这个问题可能与我们的具体值和布局有关、我们购买了该 EVM 并确定它也有高达 R θ 200MHz 的大量发射。 噪音干扰 VHF 接收器。 我已经看到一条注释、提示在这些频率下、MEI 可能与二极管的反向恢复相关。 我不清楚这会是什么。
我可以将一个手指放在补偿网络组件上并降低噪声、但考虑到我手指的脂肪程度、我不确定应该在哪里使用一些等效的电容来解决这个问题。
LT5145EVM-HD-20A 以及我们的设计上都存在该行为。
图片是针对此频率范围在1m 范围内无增益进行调谐的弓形天线的频谱。
具体而言、我需要减少-200MHz 区域的辐射发射。