请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS61046 主题中讨论的其他器件:TPS61096A
大家好、
您能帮助检查一下我们是否获得了以下升压器件建议吗?
输出数量 |
输入电压 |
VOUT |
IQ |
Iload |
1 |
2V ~ 3V |
8伏 |
28uA 最大 |
5mA 最大值 |
谢谢、此致、
将会
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.