This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61170:计算所需的电感值

Guru**** 2502205 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1351473/tps61170-calculating-the-required-inductance-value

器件型号:TPS61170

您好!

大家好。

无法在器件(TPS61170DRVR)数据表中找到与计算所需"电感值"相关的任何说明。

除了数据表、是否有任何其他与此器件相关的文档、数据表中详细介绍了如何计算所需的"电感值"。

谢谢。

杜尔格什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Durgesh:

    以下是在连续电流模式下工作时用于计算最小电感的常用公式。

    通常、最大纹波%为40%。

    最大电感受限于环路稳定性注意事项、或某些器件中 PFM 的纹波要求。 因此需要逐例检查。

    要获得正确的电感、最有效的方法是参阅数据表中的建议、或者只使用官方 EVM 中的建议、这涵盖了主要应用。  

    此致