This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A94:快速启动控制

Guru**** 1133960 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A94
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1351826/tps7a94-fast-start-up-control

器件型号:TPS7A94

TPS7A94的数据表报告、快速充电(此处称为软启动)可提供额外的电流来提升基准、直到基准电压达到预期 Vout 值的93%。  但是、内部逻辑似乎没有明确的方法知道该电压值。  例如、输出端没有像类似的 LT304X 系列中那样为比较器提供电压分压器、这是电源正常和快速启动组合控制的一部分。  此处、电源正常输出分压器与电流限制编程相结合、而不是进行快速充电控制。  

用户是否需要执行任何操作来设置2mA 快速启动电流关闭的输出电压阈值?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Farron:

    数据表中有一个拼写错误、我们已经记录了一些内容、以便在下一个数据表修订版中进行更正。  FB_PG 电阻分压器设置了从快速充电到稳态运行的转换电压阈值。  您可以在数据表中找到其余信息、但为了方便起见、被比较的内部电压为0.2V。  设置 FB_PG 电阻器以检测 Vout 并将其与0.2V 进行比较。  如果 Vout 为1V、并且您需要93%的值、则当 Vout = 0.93V 时、FB_PG 电压的读数将为0.2V。  等等

    谢谢。

    斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Stephen、这似乎可以解决这个问题。