BU 团队、您好
TPS2H160-Q1在其 ADCU 板中设计了用于 POC 电源轨的、并在该板中实现了低于反向电流的外部保护电路。 二极管是 肖特基二极管 NSVBAT54SWT1G、其在10mA 负载下小于0.43V 的 Vf 电压在-40°下。
但是客户在 CL 引脚的 GND 连接上犯了一个错误、电流限制电阻器连接到电路板 GND 而不是器件 GND。 客户发现 tps2h160-Q1可以在室温下正常工作。
如果客户不在 CL 引脚上重新设计该电路板、您是否会帮助分享您对风险的看法? 器件 GND 和电路板 GND 之间的最大0.43电位电压是否会使 tps2h160-Q1不工作?
谢谢