This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2H160-Q1:CL 引脚连接至电路板 GND 的风险

Guru**** 1142300 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2H160-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1352564/tps2h160-q1-the-risk-of-cl-pin-connect-with-board-gnd

器件型号:TPS2H160-Q1

BU 团队、您好

TPS2H160-Q1在其 ADCU 板中设计了用于 POC 电源轨的、并在该板中实现了低于反向电流的外部保护电路。 二极管是 肖特基二极管 NSVBAT54SWT1G、其在10mA 负载下小于0.43V 的 Vf 电压在-40°下。  

但是客户在 CL 引脚的 GND 连接上犯了一个错误、电流限制电阻器连接到电路板 GND 而不是器件 GND。 客户发现 tps2h160-Q1可以在室温下正常工作。  

如果客户不在 CL 引脚上重新设计该电路板、您是否会帮助分享您对风险的看法? 器件 GND 和电路板 GND 之间的最大0.43电位电压是否会使 tps2h160-Q1不工作?

谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TED、

    该器件将在直流稳态运行中正常运行-但此时电流限制将是不确定的。 CL 引脚的工作原理是用作电流源、通过连接到 ILIM 引脚的电阻器生成基准电压。 它使用此基准来设置自定义电流限值。 由于二极管在创建基准的位置移动-实际设定的电流限制将被移动以考虑二极管的压降。

    我们无法推测电流限制将受到怎样的影响、也无法针对偏差提供任何类型的指导 、但在最坏的情况下、器件将默认为器件的内部电流限制:

    该模式适用于 ILIM 电阻器超出范围或电阻器发生短路或开路时。 器件在内部电流限制下可保证安全运行。

    此致、
    时间