This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5122-Q1:PGND 不'无法连接到 GND、但 AGND 连接到 GND、风险是什么?

Guru**** 1456330 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5122
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1352274/lm5122-q1-pgnd-doesn-t-connect-to-gnd-but-agnd-connects-to-gnd-what-is-the-risk

器件型号:LM5122-Q1
主题中讨论的其他器件:LM5122

大家好、

PGND 未连接到 GND、但 AGND 连接到 GND、存在什么风险?

Br

加为

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jiawei:

    感谢您使用 e2e 论坛。

    如果未连接 AGND 和 PGND、则可能会发生接地电平漂移、从而在最坏的情况下导致错误检测信号和器件故障。

    强烈建议通过一个小迹线或网带连接两个接地端、以避免此类电平转换。
    请遵循 LM5122数据表(第10章)中提供的布局指南。

    此致、
    尼克拉斯