This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV740P:反向电流保护

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS731

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1352912/tlv740p-protection-for-reverse-current

器件型号:TLV740P
主题中讨论的其他器件:TPS731

大家好!


客户正在考虑 TLV74018。

我正在考虑在 IC 外部安装一个保护二极管、但在保护二极管工作之前、输出电压的绝对最大额定值将超过 Vin+0.3或3.6V。
是否有其他合适的保护方法?

另外、请告诉我 TLV740内部二极管的正向电压、以便我可以考虑先使用外部保护。


此致、
石渡市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ishiwata-San、

    为了保护 LDO 免受反向电流保护的影响、建议将一个肖特基二极管与输入串联、或将肖特基二极管从 OUT 至 IN 放置。 第一种配置可防止反向电流流动、但会增加器件的总压降。 第二种配置允许反向电流流动、但它会绕过 LDO。 该配置也不会导致压降增加。

    第三个选项是选择具有内置反向电流保护功能的 LDO。 TPS731是一个示例。

    阿伦·~