请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS65987DDK 主题中讨论的其他器件:TPS65987D
我指的是下面的主题。
如果 采用 TPS65987D 的应用仅支持电源(高达20V 3A)、是否不需要 在 Type-C 连接器附近使用肖特基二极管?

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我指的是下面的主题。
如果 采用 TPS65987D 的应用仅支持电源(高达20V 3A)、是否不需要 在 Type-C 连接器附近使用肖特基二极管?

您好!
建议在不考虑电源角色的情况下使用二极管:
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps65987ddk.pdf#page=26
此致、
克里斯