This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24296:BQ24296MRGER USB 问题

Guru**** 2503635 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1351247/bq24296-bq24296mrger-usb-issue

器件型号:BQ24296

在该设计中:

当 USB 已连接且电池电量完全耗尽时、我看不到 VSYS。  

我应该控制任何寄存器吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、我不会看到电池充电。 我在这里遗漏了什么吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 、可以帮助您吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Juan Ospina 您能在这里帮助吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另外、当有电池时、当我拔下 USB 插头时、我会在短时间内看到电源复位。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shyam、您好!  

    您能帮助提供一个波形、显示无电池充电以及 SYS 无电源情况下的 VBUS、VSYS 和 VBAT。 如果可能、审查所有寄存器的状态也会有所帮助。  

    此致、

    加勒特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Garrett:

    感谢您的回复。

    我是一名硬件工程师、尝试以非常少或没有固件支持的方式自主运行这款充电器。

    PSEL 上拉至 REGN

    无需上拉或下拉的 OTG 至 MCU

    CHARGE_EN 上拉至3.3V  

    最初电池连接到系统、插入 USB 后、我看到 VSYS 降至1.6V、停留在1.6V、没有 REGN。

    应该有哪些连接才能使电源路径无缝工作、并在插入 USB 时无需固件即可为电池充电。

    此外、是否有通过读取寄存器来执行 VBUS 检测的方法?

    谢谢。

    Shyam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shyam、您好!  

    我懂了。 充电器能够在没有任何 FW 交互的情况下运行。  

    充电使能引脚必须上拉至 GND 才能启用充电。 请检查此更改是否允许您从 USB 为电池充电并为 SYS 供电。  

    此致、

    加勒特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Darett,

    但事实并非如此、我必须将 OTG 引脚拉至接地。 我仍然无法充电。

    PSEL 引脚也怎么样?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shyam、您好!  

    很抱歉、我看到在之前的原理图审阅中没有提到它、但是您可以尝试将 PSEL 与 REGN 断开、并将其连接到 GND 或上拉至 USB 电压。  

    数据表第19页的第9.3.1.3.1节提到 REGN 导通所需条件。 期望是在施加 USB 输入之后、REGN 将在 VSYS 之前导通、如果 CE 被拉至低电平、则充电开始。 请确认在 VBUS 引脚上观察到有效的输入电压。

    此致、

    加勒特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Darett,

    VBUS 上存在有效电压。

    您说的是、如果我将 PSEL 拉至 GND、将 OTG 拉至 GND 并将 CE 拉至 GND、那么应该进行充电?

    谢谢。

    Shyam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、 Garrett Kreger

    I 将 PSEL 拉至 GND、OTG 拉至 GND、CE 拉至 GND、VBUS 处于5.02V、REGN 读取~3.9V、TS 读取~2.24V。

    电池仍无法充电。

    在这里的任何帮助是非常感激的。 我是否需要控制寄存器?

    谢谢。

    Shyam  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Garrett:

    您能在这里帮助一下吗? 我有点被困在这里。

    谢谢。

    Shyam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Garrett:

    另外、我在 SCL、SDA 和 INT 线路上设置了上拉电阻、这是否意味着器件预计会发生一些寄存器更改?

    谢谢。

    Shyam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shyam、您好!  

    我将 PSEL 拉至 GND,OTG 拉至 GND,CE 拉至 GND,VBUS 为5.02V,REGN 读取~3.9V,TS 读取~2.24V。

    对于此测试、您是否能够确认 SYS 的预期电压? STAT 和 PG 引脚的状态是什么?

    电池充电器正常运行不需要主机与寄存器进行交互、但如果您能够检查它们、则有利于进行进一步调试。 即使使用 SCL、连接到上拉的 SDA 线路、器件也不希望寄存器更改功能。  

    此致、

    加勒特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SYS 读取3.283V

    STAT 为3.3V

    PG 为2.754V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shyam、您好!  

    您在测试中似乎仍有硬件设置问题(或您的 IC 可能已损坏)。  SYS 读取3.283V 表示电源轨仍由电池供电、而不是由降压转换器供电。  

    在施加5V VBUS 且未对寄存器进行修改的情况下、SYS 应调节至大约3.5V (SYS_MIN 默认值为3.5V)、REGN 电压应大约为4.8V。 在我的实验室测试中、REGN = 4.86V、VBUS 为5V。 VREGN 规格的说明位于数据表的第10页。  

    此致、

    加勒特