This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27Z561-R2:首次连接电池时 SOC 不正确

Guru**** 2519520 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27Z561, BQ27Z561-R2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1352585/bq27z561-r2-incorrect-soc-when-connecting-a-battery-for-the-first-time

器件型号:BQ27Z561-R2
主题中讨论的其他器件:BQ27Z561

e2e.ti.com/.../1w102_5F00_no_5F00_csync_5F00_02.gg.csv

您好!

我们在产品中使用了 BQ27z61-R2。  


在我们的生产过程中、我们会首先将黄金 FW 刷写到 PCBA (外部电源)上的监测计芯片、然后将完整的电池连接到机器。
有时、我们看到监测计第一次在电池充满电时报告 SOC 0%或1%(例如:下表中的红线、电压为4.15V、电流为0 mA、SOC 为0%)。

power_supply_name=bq27z561-0
POWER_SUPPLY_STATUS=放电
POWER_SUPPLY_Present=1
POWER_SUPPLY_VOLTAGE_NOW=4150000
POWER_SUPPLY_CURRENT_NOW=0
power_supply_capacity=0
power_supply_capacity_level=关键
POWER_SUPPLY_TEMP=312
power_supply_technology=锂离子电池
POWER_SUPPLY_CHARGE_FULL=3637000
POWER_SUPPLY_CHARGE_NOW=0
POWER_SUPPLY_CHARGE_FULL_DESIGN=3602000
POWER_SUPPLY_CYCLE_COUNT=0
POWER_SUPPLY_POWER_AVG=0
POWER_SUPPLY_health=死区
power_supply_serial_number=德州仪器

但在我们再次移除并连接该电池后、电量监测计将报告正确的100%。  

您知道为什么会发生这种情况吗? 我们如何在不取下电池的情况下解决该问题?


此致、
杰瑞  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jerry、您好!  

    监测计在系统中是如何使用的? 听起来该电量监测计用作系统侧电量监测计、但该电量监测计可用作电池组侧电量监测计。 使用电池组侧电量监测计作为系统侧电量监测计的一个缺点是、在插入新电池时、初始 SOC 依赖于前一个电池的状态参数、因此不准确。 为了获得准确的 SOC、您将需要等待有效的 OCV 测量或执行放电、以便监测计能够了解新电芯的参数。  

    此致、  

    Jonny.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Jonny、您好!

    感谢您提供这么快的反馈。

    是的、BQ27z561监测计在我们的生产中用作系统侧监测计。 在测试期间、我们发现大多数监测计报告准确的初始 SOC、只有大约2%报告不准确的值。

    获取"有效 OCV 测量或执行放电"可纠正此问题的信息。
    关于"执行放电"、我们是否必须将电池放电至电量耗尽?

    BTW、从前面的消息中读取监测计的数据、可以看到电流是0、电压非常接近4.2V 全电压(我们得到的数据是机器连接外接适配器后、电池刚刚充电完成)。 因此电压应为 OCV、但 SOC 仍然不正确、很奇怪、您知道原因吗?  

    POWER_SUPPLY_VOLTAGE_NOW=4150000
    POWER_SUPPLY_CURRENT_NOW=0
    power_supply_capacity=0

    此致、
    杰瑞

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jerry、您好!  

    请参阅 BQ27z561-R2 TRM、了解有效 OCV 测量的要求。 理想情况下、监测计应该有一个完整的放电周期、以便了解新插入的电池的参数。 在插入新电芯后监测计报告 SOC 的准确程度实际上取决于之前的电芯状态。 当您插入新电池时、电量监测计最初使用插入电池的前一个电池中的参数。 这就是为什么我建议在参考 SOC 精度之前完全放电或至少等待进行 OCV 测量、以便监测计可以学习新插入的电池。

    此致、  

    Jonny.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonny、您好!  

    将整个电池放电至  电量耗尽需要超过10小时、因此无法在生产过程中执行完整的放电周期。
    我已经检查了放松的电池 OCV、并验证我们是否可以在短时间内获得有效的 OCV。

    非常感谢您的支持!

    此致、
    杰瑞

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jerry、您好!  

    感谢您的更新。  

    此致、  

    Jonny.