This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC25660:前端具有 PFC 的 LLC 直流/直流

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC25660, UCC28070

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1353381/ucc25660-llc-dc-dc-with-pfc-on-front-end

器件型号:UCC25660
主题中讨论的其他器件: UCC28070

我想在自定义直流/直流应用中使用 UCC25660来产生34V 1300W。 此应用需要 PFC、 我选择了 UCC28070 PFC 控制器。

前端有没有 PFC 参考设计?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Gerald、

    对于 LLC、您可以参阅 专为180W 设计的 UCC25660 EVM。 因此、对于1300W 功率、功率级元件和控制器周围的无源器件将有不同的值。

    对于 PFC 参考设计、我的同事应该能够为您提供帮助。

    此致

    马尼坎塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Gerald、

    这是一个 使用 UCC28070的800W PFC 参考设计。 这有助于您快速入门吗?  

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。

    JCHK 800W PFC 在功耗和效率方面

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很高兴听到这个消息!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    马尼坎塔

    我将看看是否可以对 EVM 进行调制、以便我们说出设计方法。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然可以。 如果您有任何进一步的问题、请告诉我。

    此致

    马尼坎塔