This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62933:如何使用 TPS62933 EVM 正确测试待机电流?

Guru**** 2523230 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62933, TPS62933F

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1354243/tps62933-how-to-test-standby-current-correctly-with-tps62933-evm

器件型号:TPS62933

迪亚尔斯、

我的客户  正在使用 TI EVM 测试 TPS62933的待机电流、他们发现待机电流超过100uA、超过了数据表中提到的12uA。 更换输入电容/输出电容和 TPS62933无法解决待机电流问题。

我想这个问题可能由耦合到 FB 引脚的电阻分压器引起:Vout=5V、电阻分压器的电阻总和约为63k Ω、因此即使没有连接真正负载、输出电流也约为80uA。 由于 VIN 为3.3V、应该需要大约120uA 来通过电阻驱动器提供漏电流。

 

我对吗?

我们是否有指导文档来指导客户正确评估待机电流?

 

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,京文

    数据表中的 Iq 被指定为"非开关静态电流",要测试此项目,请在 FB 引脚上施加大于 Vref 的电压(在数据表 EC 表中它使用1V),这样器件就不会产生开关脉冲。 这就是我们测试 IQ 的方式。  客户是否使用了此方法?  此外、客户使用什么 OPN? 在 EC 表中、TPS62933F IQ 为125uA。 请注意、如果您在 Vin 和 EN 之间放置电阻分压器、电阻器 也会具有功率损耗。

    谢谢、此致。