This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG5200:使用 GaN 驱动器的高频 LED 驱动器。

Guru**** 2390735 points
Other Parts Discussed in Thread: LMG5200
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1354737/lmg5200-high-frequency-led-driver-using-gan-drivers

器件型号:LMG5200

我们希望在最终驱动器的48VDC 输入下运行、并在45%占空比、每个脉冲输出至少4安培下将36V 脉冲输出到环形 HF 平面变压器。  我们注意到在这些水平下效率不是很好。 是不是缺少了什么东西。 是否有替代 TI GaN 驱动器?

我们计划使用两个装置作为推挽式 H 桥组合、以在4安培的脉冲电流下产生36-42伏特脉冲输出。

如上文所述、我们正在寻求在规定水平输出到变压器的至少95%。 这可行吗?  

https://www.ti.com/lit/ds/snoscy4e/snoscy4e.pdf?ts = 1714068035844和 ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Ftool%252FLMG5200EVM-02%253FkeyMatch%253DLMG5200EVM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Charles:  

    您刚才提到的问题似乎与效率有关。 如您所知、开关器件的损耗特点是 开关 损耗和导通损耗。 开关损耗取决于应用的开关频率以及器件的寄生电容分量、例如 Coss 和 Cgs。 导通损耗取决于 rms 电流和器件的导通电阻。

    有没有进行过研究来分析这些损耗是多少? 完成此操作后、将选择合适的器件导通电阻来在开关导通损耗之间找到平衡。   LMG5200是一款15m Ω 半桥。 如果您的应用主要以导通损耗为主、则建议使用较小的导通电阻。 如果受到开关损耗的限制、则建议使用更大的导通电阻。  

    如果您确定您的 应用需要更小的导通电阻、我们推荐 LMG2100、它 与 LMG5200非常相似、但它是4.4mohms。

    此致、

    约翰