This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR33640:LMR33640ADDAR 输出+5V/4A、另一个 LMR33640ADDAR 为反相降压/升压、用于从12V/2A 生成-5A/2A

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR33640, LMR33630

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1354208/lmr33640-lmr33640addar-output-5v-4a-and-the-other-lmr33640addar-is-as-inverting-buck-boot-to-generate--5a-2a-from-12v-2a

器件型号:LMR33640
主题中讨论的其他器件: LMR33630

您好、TI!

请阅读以下原理图、一个 LMR33640ADDAR 输出+5V/4A (3A 可以)、另一个 LMR33640ADDAR 为反相降压-引导、从12V/2A 生成-5A/2A

 推荐设计中的更改、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jerry。

    感谢您发送原理图、以下是我的评论:

    1. 该器件在设计时考虑了一个100nF CBOOT 电容器。 C1和 C14均应为100nF 陶瓷电容器。
    2. 对于5V 输出、TI 建议 COUT 的额定电压至少为10V (16V 为安全值)。 额定电压为6.3V 的电容器可能会在输出电压为5V 时显著降低额定值、并且无法提供足够的电容。
    3. 输出也可以表示为输入。 TI 建议 CIN 的额定电压至少为25V 至50V、因为12V 输入电压会导致额定电压为16V 的电容器上的额定电压显著降低。
    4. 确保您的电感器饱和电流额定值至少与高侧开关电流限制(6.2A)一样高。 对于反相降压/升压转换器、可能需要更高的额定电流。 您可以使用本 应用手册中的公式4和5来检查新的电流应力
    5. 由于在 IC 中重新定位了 GND 基准、PGOOD 要求电平转换器在反相降压/升压(IBB)应用中有效。 同一 应用手册中的第7.3节 可帮助理想化 PGOOD 所需的电平转换器。
    6. IBB 电路需要最低10uF 的陶瓷输入电容。 C17和 C18用作 IBB 配置中器件的"旁路"电容。 我认为 C16是电解电容器? 在这种情况下、应在 U2电路的输入端使用一个额外的10 uF 陶瓷电容器、在 VIN 到 GND (不是 IC GND)之间具有50V 的额定电压。

    希望这对您有所帮助、如果您有任何问题、请告诉我、

    约书亚奥地利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Joshua、

    感谢您 提出原理图审阅和建议

    关于 PGOOD 在降压和反相降压/升压中、我的应用实际上不需要 PGOOD 信号来重置系统、 这是否意味着可以将 PGOOD 引脚保留为无连接?

    关于 C17 (10uF)和 C18 (220nF)、根据您的建议、我可以将 C17 (10uF)的 GND (IC GND)移动到输入 GND 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jerry。

    是的、如果不使用 PGOOD、您可以将其保持悬空。  

    就 C17而言、 在 VIN 到 IC GND 之间仍需要一个10uF 的电容器。 虽然该电容器不再提供输入电容、但仍提供纹波电流、并将电路板开关噪声与内部控制电路隔离。 建议将 C17和 C18保留在原理图中的位置。

    对于此器件、由于数据表需要 在输入端使用陶瓷电容器、因此您仍需要在输入端与 C16并联的系统接地之间添加一个10uF 的额外陶瓷电容器。  

    谢谢!
    约书亚奥地利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Joshua、

    感谢您提出的非常明确的建议。

    另一个问题是 LMR33630ADDAR 与 LMR33640ADDAR 引脚对引脚兼容  。

    是否可以    在此原理图设计中用 LMR33630ADDAR 代替 LMR33640ADDAR,并将 LMR33630ADDAR   直接安装到为 LMR33640ADDAR 设计的 PCB 上?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jerry。

    是的、由于这两个器件引脚对引脚兼容、因此您可以使用 LMR33630来替换 LMR33640。 但请记住、电流限制稍低一些(3A 而不是4A)、并且在反相降压/升压配置中、该电流可能会受到更大的限制。 如需更多信息、您可以查看 之前分享的反相降压/升压配置应用手册。

    谢谢!

    约书亚奥地利