This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50:适用于多容量电池的 BQ40Z50监测计

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50, GPCCHEM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1352596/bq40z50-bq40z50-gauge-for-multi-capacity-battery

器件型号:BQ40Z50
主题中讨论的其他器件: GPCCHEM

您好!

我有支持多容量电池的产品设计。 详细介绍密尔沃基3号电池 M12 3AH、4Ah、5Ah。 所有电池均为12V 电压、通过并联增加电池来增加电池容量。

正如我知道的、当监测计学习时、我们需要设置设计电压和设计容量。 电压不是问题、容量是问题。 如何设置设计容量以支持所有3AH、4Ah、5Ah。

如果 BQ40Z50不支持此要求、还有其他建议吗?

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zheng:

    为了澄清、是将3AH、4Ah 和5Ah 三节电池并联添加在一起、还是将它们串联在一起而将其他电池并联添加到它们中?

    此致、

    安东尼·巴尔迪诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anthony:

    M12 3AH、4Ah、5Ah 不会同时使用。 只有一个电池插槽、默认情况下、用户将插入 M12 3AH 电池。 但有时用户将插入4Ah 替换3AH 电池。 或更换为5Ah 电池。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zheng:

    我们不建议使用另一个容量不同的电池更换插入的电池。 Impedance Track 算法在很大程度上依赖于设计容量和长期学习的参数来实现准确的电量监测、改变电芯容量会极大地改变电量监测计的性能。

    此致、

    安东尼·巴尔迪诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anthony:

    感谢您的回复。 但在该更改电池容量项目中会发生这种情况。  

    是否可以预期到:

    在更改电池容量后、监测计会自动学习该容量。 在多次完全充电和完全放电循环后、电池电量将准确。 在这种情况下、即使存在5%的违约率偏差也可以接受。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zheng:

    每次针对另一节具有不同容量的电池更换电池时、都需要手动更改设计容量、设计电压等静态参数、以便与新电池匹配、同时还要更改监测计正在使用的 ChemID。 当这些值发生变化时、监测计需要完成另一个成功的学习周期来学习新电芯的新值。 如果每次向监测计输入具有不同容量的电池时、这些步骤未完成、那么我认为准确度误差会大于5%。

    此致、

    安东尼·巴尔迪诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anthony:

    在这种情况下、更改电池时、电压和 ChemID 不会更改。 只有容量发生了变化。

    我使用 EVM 和 M12 3AH 电池进行了简单的测试。 电量监测计在一个完整的充电和放电周期后获知容量。 我要将电池更改为5Ah、看看会发生什么情况。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zheng:

    另一种方法是使用下面 每个电芯连接的 GPCCHEM 工具、以查看每个电芯的 ChemID 是否不同。 我确实认为 chemID 编程的值确实会将电池的容量考虑在内、

    此致、

    安东尼·巴尔迪诺