This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM51772:LM51772:LM51772 4开关降压/升压控制器硬件原理图检查

Guru**** 2503285 points
Other Parts Discussed in Thread: LM51772

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1354389/lm51772-lm51772-lm51772-4-switch-buck-boost-controller-hw-schematics-check

器件型号:LM51772

e2e.ti.com/.../LM51772_2D00_SCH.pdf

您好,
使用 LM51772创建了原理图、如插入的 PDF 文件所示。
输入电压/电流:
输入电压(最小值)= 12V;
输入电压(noml)= 24V;
输入电压(最大值)= 36V;
Iout (最大值)= 6A。
1. 在设计原理图中禁用了 I2C 功能。 请首先对原理图进行总体检查。
2.此外,CDC 引脚有两个用途:对电缆压降进行补偿和协助电流感应。 考虑到未使用 I2C 接口、它的默认操作角色是什么?
  • 此外、如果 CDC 引脚用作电流监控器件,应使用方程 V (CDC)=[V (ISNSP)- V (ISNSN)]×GM (CDC)×R (CDC)?确定 R (CDC)
请检查以下参数值是否已正确分配。
V (CDC)= 1?GM (CDC)= 500us? [V (ISNSP)- V (ISNSN)]= R (ISNSN)* Iout (max)?Iout)Max(=6A 或 更高的电流值?
  • 采用 CDC 引脚进行电缆压降补偿时、要连接的合适电阻值是多少?
3. 如果使用 CDC 进行电流检测、是否仍有必要利用 ILIMCOMP 引脚进行检测? 禁用 I2C 接口后、是否不允许对 引脚采用 RC (电阻器-电容器)配置?  应如何处理此引脚?
 4.使用 ILIMCOMP 进行电流检测时,必须采用以下公式:
V (ILIMCOMP)=[V (ISNSP)- V (ISNSN)]×GM (ILIMCOMP)×R (ILMCOMP)  
请 帮助提供 V (ILIMCOMP)和 GM (ILIMCOMP)的值。
祝你一切顺利。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,萧山

    感谢您使用 E2E 论坛。


    您能否将填好的 LM51772设计计算器附加 到该主题? 这是我们进行原理图审阅的最高效工作流程。
     

    此致、

     斯特凡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../LM51772-Buck_2D00_Boost-Quickstart-Tool-V1_5F00_1_5F00_1_5F006F522C67_.xlsm

    您好,

    请查看随附的文件:LM51772设计计算器。  Excel 电子表格中的某些参数可能不适用。

    例如,下图所载的信息对我来说并不完全清楚; 请加以审查并同时答复我先前提出的问题。

    非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,萧山

    感谢您更新的 Excel 工作表。

    请查看我的评论

    1.

    标记有 Re 的检查项目 大胆

    • 已通过快速入门计算器进行检查
       
    • RCS 与电感器串联、且在电感器之前
    • 检查 RCS 的过滤器
    • 在 ISNSP 和 ISNSN 之间添加滤波电容器 (占位符)
    • SW1和 SW2上的缓冲器
      将缓冲器封装置于 SW1和 SW2
       (然后可以在需要时(例如由于 EMI)填充它们、而无需更改布局)
      注意:缓冲器将电阻器连接到 GND、以获得更好的热性能
    • 连接偏置
      如果未使用 BIAS、则连接至 VOUT 的 GND 或 VIN (请勿保持断开)
    • 向 MOSFET 栅极信号线路中添加串联电阻
      (它们随后可以在需要时(例如由于 EMI)更换、而无需对布局进行更改、
      其他选项:并联添加一个二极管、实现慢速导通和快速关断。
    • 不要在 SWx 引脚和开关节点之间添加电阻器
    • MOSFET 的额定电压
      (建议裕度为30%)
    • MOSFET 的米勒平台
      所使用的 MOSFET 需要是逻辑电平 MOSFET -可在2.5V 至3.5V 范围内的米勒平坦区看到
    • 相对于最低输入电压的 UVLO 设置
      UVLO 设置为8.7V、但工作范围从12V 开始-相对较大的距离

     

    • VCC 上的电容22uF:(数据表最小值:10uF、带直流偏置)
      请检查 Vcc 上的电容、以便在考虑直流偏置的情况下具有所需的电容-我们在 EVM 上使用47uF
    • VCC2用于控制和驱动器电源
      VCC1可用于外部逻辑-如果不使用、可禁用
    • FB 和 FBIN 的反馈分频器相同(检查是否需要 FBIN)
      FB_IN 必需:对于直通模式-仅在使用外部 FB 分压器时。 在内部 FB (FB 连接至 VCC2)的情况下将其置于 AGND
    • 如果应通过 I2C 设置电压、则将 FB 连接至 VCC2
    • 如果不使用 nRST、则需要将其连接到 VIN

    评论 Q7:D_1 -它显示 VOUT_FB 似乎是错误的

    升压时>3W 的损耗低侧 MOSFET 将很难从热的角度控制 ->需要额外的冷却

    降压高侧 MOSFET 损耗>2W 很难从热的角度控制->需要额外冷却

    2.

    CDC 用于监视(禁用 I2C 时为默认值):可以,应使用此公式。

    3.

    如果仅使用监护仪(CDC)、则将 ILIMCMP 连接至 AGND  

    4.

    请使用 ILIMCMP 实现电流限制功能、并使用 CDC 实现电流监控

    此致、

     斯特凡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     如果使用 ILIMCOMP 进行电流限制、则必须采用以下公式:

    V (ILIMCOMP)=[V (ISNSP)- V (ISNSN)]×GM (ILIMCOMP)×R (ILMCOMP)  
    请 帮助提供以下值:  V (ILIMCOMP) 和  GM (ILIMCOMP)
    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,萧山

    请参阅数据表中标记的行:

    此致、

     斯特凡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在以下两个公式中:

    • V (ILIMCOMP)=[V (ISNSP)- V (ISNSN)]×GM (ILIMCOMP)×R (ILMCOMP)   
    • V (CDC)=[V (ISNSP)- V (ISNSN)]×GM (CDC)×R (CDC)

    V (ILIMCOMP)= V (CDC)= 1V、并且 GM (ILIMCOMP)= GM (CDC)、因此 R (CDC)应具有与 R (ILIMCOMP)相同的电阻值、对吧?

    我还有另一个问题:将 I (ISNS)的值设置为 Iout (MAX)= 6A 是否合适?

    非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,萧山

    对应的电阻都相同。

    是的、这当然可以做到。 因此、您可以将输出电流限制为用于功率级设计的最大电流。

    此致、

     斯特凡