This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50:仅将 BQ40Z50用作托管电池组的电量监测计

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1355085/bq40z50-using-bq40z50-as-a-gas-gauge-only-for-managed-battery-packs

器件型号:BQ40Z50

您好!

我正在从事一项设计、该设计要求能够灵活地将4个单独电池连接到 BQ40Z50以形成电池组、或使用仅具有两根引线的预装4S 管理电池组。

对于使用预组装电池组的场景、我们希望主要将 BQ40Z50用作电量监测计、具体取决于其库仑计数器功能。 我们想知道以这种方式使用 BQ40Z50时、是否可以禁用所有保护功能、或至少禁用基于电芯的保护。

这可行吗? 如果是,必要的步骤或注意事项是什么?

感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Orkun、

    只是想对您的设计进行一些说明、您是否正在尝试将 BQ40z50用作系统侧电量监测计(在这种情况下、可以将不同的电池组换出、BQ40z50未直接 集成到电池组中)。 不建议使用该实现方式、因为 BQ40z50是电池组侧电量监测计。

    是的、您可以禁用所有保护功能。

    此致、

    尼克·理查兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick。

    电池组或电池在运行期间是不可拆卸的。 BQ40Z50将始终与器件和电池组建立连接。  只有在制造过程中才需要这种灵活性、因此我们只有两个器件型号对应一个电路板(也有布板空间限制)。

    电量监测计是否会在所有其他功能都禁用的情况下运行? 它是否对单节电池电压进行一些奇特的处理以接近 SoC 等?  

    此致、

    奥尔昆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Orkun、

    是的、电量监测计将在所有保护功能关闭的情况下正常工作。 您只需确保在应用中不存在开路、并且始终有4个串联的电池。

    此致、

    尼克·理查兹