大家好、
根据数据表、bq24179将测量 VBUS 并将 VIDPM 设置为 VBUS-0.7V (Vbus<7V)。 客户使用 type-C 作为供电和数据传输。 当他们连接他们的计算机 USB 端口在5V 电压,由于电力能力差,端口在 PC 上的电压达到4.1V,这将影响数据的传输。 您能告诉我如何禁用 Vbus 测量吗?
您自己的
不适用
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、NaN:
充电器从 VAC 供电时的 POR 序列如下所述:(使用输入电源多路复用器)
充电器唤醒后、存在适配器的比较器被激活、以监控 VAC 电压。
在 VAC1 (或 VAC2)变得高于 VAC_PRESENT 之后 1ms、VAC 存在比较器的输出变为高电平、充电器提起内部1.8V 偏置来为模拟电路供电。
再 2ms 后、ACDRV1导通 ACFET1-RBFET1 (或 ACDRV2导通 ACFET2-REBEF2)。
VBUS 和 PMID 变为高电平、VBUS_PRESENT 信号变为高电平。
在 VBUS_PRESNET 信号变为高电平100us 后、输入电流检测 FET QS 开启。
在 VBUS 变为高电平大约150ms 后、REGN 导通。
在 REGN 打开后、充电器立即开始检测不良的电源。 充电器大约需要30ms 才能完成电源不良检测、一旦检测到电源正常、充电器就会 PG 将/STAT 引脚下拉至低电平、并将 PG_STAT 寄存器位设置为1。
在检测到良好的输入源后、ADC 会读取 ILIM_HIZ 引脚电压和 VBUS 电压、充电器将根据这些电压读数更新 IINDPM 寄存器和 VINDPM 寄存器。
使用不良源代码的工作方式如下:
REGN LDO 上电后、器件会检查输入源的电流能力。 输入源必须满足以下要求才能启动降压/升压转换器。 VBUS 电压低于 VVBUS_OVP 2. 拉 IPOORSRC (典型值为3.4V)时 VBUS 电压高于 VPOORSRC (典型值为3.4V 30mA)一旦满足条件、电源正常状态寄存器位 PG_STAT 将设置为高电平、并且发出/INT 引脚脉冲以提醒主机、则 PG 引脚变为低电平。 如果检测到 VBUS_OVP (上述条件1)、器件会在过压故障消失后自动重试检测。 如果检测到电源状况不佳(在拉 IPOORSRC 时、VBUS 电压降至 VPOORSRC 以下)、则器件每2秒重复执行一次电源品质不佳例程。 在连续7次故障后、器件会设置 EN_HIZ 位并进入 HIZ 模式。 需要适配器重新插接或 EN_HIZ 位切换才能重新启动器件操作。
此致、
杰夫