This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A8300:前馈电容器的启动问题

Guru**** 2535420 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1226669/tps7a8300-start-up-issue-with-feedforward-capacitor

器件型号:TPS7A8300

我正在读取这个点阵

《使用前馈电容器和低压降稳压器的优缺点》(TI.com)

第 2.1部分启动问题

假定使用 Cff 时、VOUT 会在 Tref 时间跟踪 VFB。 这意味着 VOUT = Vfb,而不是 VOUT = VFB*(R1+R2)/R2。

这意味着在 tref 时间内 CFF=0V 上的电压。

但为什么 CFF 在 Tref 时间内应为0V?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Justifice、

    是的、您在第一部分回答正确。 使用 Cff 时、启动时间分为两级:tref 和 tcff。 理论上、在 Tref 期间、Vout 会跟踪 VFB、由反馈环路控制、迫使其匹配 Vref。 但是、一旦输出开始上升、CFF 也开始充电、因此在 Tref 期间 Cff 不会是0V、Vout 也不会等于 Vref、但会是一个近似值、因为如果 Cff 较大、Vout 可能需要更长的时间。

    此致!

    T·尤尼泽