This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5013:用于增加输出的并联两个转换器

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5146, LM5013

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1226383/lm5013-parallel-two-converters-for-increased-output

器件型号:LM5013
主题中讨论的其他器件:LM5146

是否可以并联两个转换器以将输出电流增加到7A?

我知道会需要一些负载共享、但由于这些转换器没有 SYNC 引脚、因此如何配置它们并不明显。

从效率的角度来看、在转换器的输出端使用低值平衡电阻器是不可接受的解决方案。

此致、
杰森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jason、

    LM5013不能并联。  如果您需要100V 的输入电压、使用具有更大电流的芯片。 可以选择 LM5146 (控制器)。 希望这可以帮助您。 谢谢。

    奥罗拉