This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76942:BQ76942's 电池电压

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76942

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1223944/bq76942-bq76942-s-cell-voltage

器件型号:BQ76942

您好!

对于 BQ76942、输入 VC n 可高达85V、但在数据表中、对于电池电压测量、ADCIN 仅为5xVREF1、约为6.06、那么我们是否可以将该器件用于7V 电池电压?

"电池电压测量值根据修整和校准校正进行处理、然后使用1mV 的单位以16位分辨率报告。 ADC 的原始24位数字输出也可使用32位子命令读出。 电芯电压测量值可支持从–0.2V 到5.5V 的推荐电压范围。在测量电芯电压时、电压 ADC 会在5 ×VREF1 (约6.06V)的水平饱和、 尽管为了获得最佳性能、建议将最大输入保持在5.5V。"

Br

江桃市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jiangtao、

    我看到了混乱。 请允许我澄清一下。

    每个 VCx 引脚(VC0除外)支持高达85V 的电压 相对于 VSS (85V 不是差分电压)。 另一方面、差动 ADC 测量支持的电压最高约为6V、但最高为5V、以确保精度。 如果 VCx 引脚上的差分电压高于5V、我们不保证准确性。

    此致、
    何塞·库索

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jose、  

    谢谢!

    由于差分 ADC 范围只有大约6V、因此该部件无法用于具有7V 电压的电池单元、现在我们尝试使用7V 电池进行电池监控、有哪些部件可在 TI 使用、或者您是否有适用于该电池的推荐电路、谢谢。

    此致

    蒋涛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jiang:  

    这适用于单节电池应用吗?  

    相对于 VSS、堆栈/LD/PACK 的单端测量可以处理高达85V 的电压。 所有 VCx 引脚可以处理相对于 VSS 高达85V 的电压。

    此致、
    何塞·库索

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jose、

    不对、这是一节8芯串联电池的情况、每节电池的典型电压约为6V、电池为48V;

    此致、

    蒋涛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jiang:

    该器件将能够处理每个 VCx 引脚上的6V 电压。 唯一需要考虑的是精度。  

    您可以运行一些测试、查看报告的值是否适合您的应用程序。

    此致、
    何塞·库索

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jase:

    电芯类型电压是6V、我们不能用满量程6V ADC 来监控它、 最好使用不少于6.5V 的 VCx ADC 部件、实际上 带有 TI 部件的 ADCIN 的满量程是6.06V;

    此致、

    蒋涛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jiang:

    一种解决方案是使用 电阻 分压器、但可能您不希望消耗额外的电流。  

    此致、
    何塞·库索

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jose、

    是的、这正是我们所想的、电池平衡需要大电流、因此我们将考虑使用 VC 分离的平衡点、电阻分压器用于 VC。 但 VC 电压会随 CBS 电压不同、不知道它是否会导致一些问题。

    此致、

    蒋涛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jiang:

    在添加任何额外电路之前、我会对其进行测试。  

    摘自数据表: "电芯电压测量值可支持–0.2V 至5.5V 的推荐电压范围。在测量电芯电压时、电压 ADC 会在5 ×VREF1 (约6.06V)的水平饱和、但为了获得最佳性能、建议将最大输入保持在5.5V。"

    如果您确保电压不超过6V、在达到6.06V 饱和时、ADC 仍将进行测量。 当然、这需要测试。

    我很好奇这是哪种类型的电池。 对其进行高达6V 的充电是否安全?

    此致、
    何塞·库索

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jose、

    是的、它不是标准电池铃、是一种钠盐电池、最高可充电至7.5V。

    此致

    蒋涛