This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL494:标记咨询

Guru**** 2390755 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1225952/tl494-marking-consultation

器件型号:TL494

   上述两种型号的 LMV358AQDRQ1和 TL494IDR。  我们收到的物理1pin 的标记不同于我们之前购买的标记、请参考图片的标记、并帮助确认原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    标记是为了表示引脚1、因此该垂直线可用于此目的。 关于原因、需要一些时间来查找。 我们会在您准备好后回复您。  

    与此同时、如果您愿意、您可以要求您的经销商看看他们是否知道、因为有针对顶级制造的 PCN。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请注意顶部标记上的"G4"、意味着它位于不同的制造工厂、并使用不同的方式来指示引脚1。