This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] GPCCHEM:UF653450S 报告

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: GPCCHEM, BQ27426

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1219104/gpcchem-report-of-uf653450s

器件型号:GPCCHEM
主题中讨论的其他器件: BQ27426

大家好、

我的客户考虑使用 UF653450S (Panasonic:LiCoO2、4.2V)电池、并想决定选择哪种 TI 监测计。
他做了 GPCCHEM 和报告如下。

e2e.ti.com/.../3108.GPC_5F00_report.txt

1)
他认为化学 ID 1265是一种可能性,但报告中没有化学 ID 1265。
你认为这是合理的结果吗?


 
2)
关于报告中的 ROM 监测计、尽管  UF653450S 是4.2V 电池、但4.35V chemID 的 DOD 误差小于4.2V chemID。
你认为这是合理的结果吗?

此致、
矢田市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    应使用裸电池获取 GPCCHEM 数据。 必须拆下所有保护装置。 由于制造差异、您可能会获得不同的 chemID 匹配。

    1.低于3%的偏差是可以接受的。 由于匹配数量过多、可能不会报告偏差较高的匹配

    2.结果与日志中范围内的特性匹配。 因此、最大充电电压无关紧要。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shirish-San:

    > GPCCHEM 数据应使用裸电池采集。 必须拆下所有保护装置。  
    以上评论对于 GPCCHEM 是否是强制性的?
    我的客户使用包含保护器的电池组完成了 GPCCHEM 测试。
    如果强制执行、他应将电池组分解为 裸电池。

    此致、
    矢田市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在连接了保护器的情况下提交 GPCCHEM 数据可能会给出不正确的匹配。 客户需要在实际拆下保护器后收集数据。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shirish-San,

    我的客户移除了保护器并再次运行 GPCCHEM。
    我将结果附上如下。

    e2e.ti.com/.../0508.GPC_5F00_report.txt

    1)
    和以前一样、 报告中没有 chemID 1265。
    因此我们应选择化学 ID、使报告显示的偏差较小、而不是1265。
    我的理解是否正确?

    2)
    关于报告中的 ROM 电量监测计 bq27426、尽管实际电池(UF653450S)的电压为4.2V、但4.35V chemID 比4.2V chemID 误差更小。
    您是否建议使用 4.35V chemID?
    我 在下面得到了您的意见、但我想确认一下、以防万一。
    >2. 结果与日志中的范围内的特性匹配。 因此、最大充电电压无关紧要。  

    此致、
    矢田市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.是

    2.即使对于4.35V chemID 为4.35V,也要使用最佳匹配