This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65295:等效电路模型

Guru**** 2616255 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1223256/tps65295-equivalent-circuit-model

器件型号:TPS65295

您好、我们可以得到降压等效电路模型。 集成 DDR4 SI 仿真以及 PI 瞬态仿真也需要执行此操作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Muthukumar 

    您可以在 https://www.ti.com/product/TPS65295上获取 PSpice 模型 以进行 IC‘s 性能仿真。 我们没有电路模型、您可以告诉我们构建电路模型需要哪些参数、我可以尝试为您提供。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请提供马戏团的 ESR 和 ESL

    与图类似。 稳压器是具有有限 ESR 和 ESL 的电源。 如果我有了它、我可以在 SPICE 仿真器中更快地进行瞬态仿真。 此外、对于 DDR SI 仿真方法、还需要 BUCK 等效模型。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Muthukumar 

    我将进行检查、稍后向您提供反馈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Muthukumar 

    我与设计人员一起检查了电路的 ESR 和 ESL、降压(VDDQ/VTT)和(VPP)没有 ESR 和 ESL 参数。  您的仿真结果如何?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、张

    ESR 和 ESL 对于 DDR SI 仿真非常重要。 响应后、便会返回这些值的相关性。

    由于 π 型仿真、我可以使用 SPICE 模型进行管理、但这是一项耗时的任务。 等效电路将使我的仿真更快。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Muthukumar:

    我的同事稍后会给您回复!

    BRS

    资旭

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Gopalsamy

    再次确认、您需要两个降压稳压器(VDDQ、VPP)和 LDO (VTT)的数据、还是只需要其中一个?