This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] bq24600:为12V 电池充电的最小输入电压

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24600

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1224619/bq24600-minimum-input-voltage-to-charge-12v-battery

器件型号:bq24600

您好、专家!

有一个关于 IC BQ24600的问题。 这是电池充电器 IC。 有一个输入电压和一个输出电压(用于为电池充电)。

我们想知道输入和输出电压之间的最小电压差是否必须是多少。

等等。
对于12V 电池充电、此 IC 的最低输入电压是多少?

我们要为3节串联锂电池充电。 因此、 输出电压为12.6V。 因此、我们需要知道 IC 输入端的最小电压。

谢谢你。

此致、
阿奇·A·阿奇

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Archie。

    如电源建议部分所述、"如果 VCC 电压大于 SRN 电压、bq24600将退出睡眠模式。" 通常、这是降压转换器、因此输入电压必须大于输出电压。

    此致、

    迈克·伊曼纽尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    为了澄清一下、所需的最低较高电压是多少? 所需的输出电压是否为12.6V、那么最低12.7Vin 就足够了?

    谢谢你。

    此致、
    阿奇·A·阿奇

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Archie。

    需要高于睡眠阈值。 请参阅 EC 表。

    此致、

    迈克·伊曼纽尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mike、您好!

    因此、它是12.75Vin 最小输入电压。

    谢谢你。

    此致、
    阿奇·A·阿奇