This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ35100:BQ35100

Guru**** 2522770 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ35100, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1213112/bq35100-bq35100

器件型号:BQ35100
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO

大家好、

我想知道并联电芯如何影响 BQ35100的 EOS 功能。 我愿意并联使用2个 Li SoCL2 (chem ID 0659)、但在检查 BQStudio 后 、我找不到地方向 BQ35100说明这一点、也无法将电阻更改为一半、我想、两个电池并联会检测 EOS。

您能否告诉我、是否需要使用并联电池的任何特定配置?

另外、我在使用这款器件时也迷路了。 使用 EOS 模式时、MCU 是必须唤醒监测计并随时启动它、还是只需要等待 ALERT 引脚被置位?

此致!

路易斯·米格尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis:

    电量监测计将在最初的几次测量期间自动调整电阻、以与我们从化学 ID 存储的 Ra 表保持一致。 我不建议将监测计中的任何 SOH 数据用于 LTC 电池化学模式。 如 TRM 中所注释的那样、此误差会非常大、而应该使用 EOS 警报功能来识别电池何时接近使用寿命。

    您是否已查看我们有关在 EOS 模式下使用该器件的应用手册?

    https://www.ti.com/lit/pdf/sluaal7

    此致、

    怀亚特·凯勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wyatt:

    我查看了 应用手册、并使用 BQStudio 按照设置步骤操作。 不过、我发现应用手册对于电池的表征比监测计本身的使用更有帮助。 在使用新的电池命令并设置 gmsel 后,它不会告诉您是否需要使用 SEAL 命令。 总之、由于我使用的是已经存在的化学物质、我认为我不需要执行该测试过程、对吧? 那么、BQ35100应该可以在设置后运行了、是这样吗?

    关于对齐的问题、 我需要使用 BQStudio 来执行它们吗? 在完成这些第一对测量之后、如果我要再次启用监测计、电路中的 MCU 是否愿意获得 SOH?

    此致!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis:

    密封命令仅在您想要保护设置的情况下使用、如果有人获得了该包并且它没有密封所有内容都可以导出、它是可选的、具体取决于所需的应用程序安全级别。

    化学 ID 与 EOS 警报功能无关、您必须根据您的测试验证应在什么点设置警报、同时记录电量计报告的电阻。 使用 EOS 警报功能时、根本不使用化学 ID、仅当您尝试获取 SOH 百分比数据时才使用化学 ID、而电量监测计会将 Ra 表从化学 ID 与 SOH %相关联。

    否电量监测计必须在负载脉冲之前唤醒并启用以测量电阻。 您不能让监测计处于关闭状态、它需要了解电池组寿命期间的电阻。

    此致、

    怀亚特·凯勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wyatt:

    介绍了该流程的很多知识。 非常感谢。

    是否必须测量其中一个电池的调节 R 才能设置 EOS 警报的阈值? 例如在整个电池寿命期间测量经调节的 R 并使其完全放电。 我的电池和文档示例中的电池一样是 LiSOCl2、但模型不同。

    此致!

    路易斯·米格尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis:

    我建议使用加速方法对电池进行老化、就像应用手册中使用的那样。

    或者、如果您有制造商提供的数据、您也可以使用该数据、这取决于电池上有多少数据以及您需要的警报的精确度(触发警报所需的 SOH 百分比是多少)。

    此致、

    怀亚特·凯勒  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的帮助 Wyatt!

    最棒的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wyatt:
    非常感谢您的快速回复。
    我们将两个 SL2870与另一个 Tadiran HLC"超级电容器"并联、我们是否也可以使用上面您喜欢的 EOS 注意事项?
    我们也在使用其他塔迪兰原细胞,它们本身也没有化学 ID。 我们是否可以使用上述方法"独立"或我们是否也需要化学 ID 信息?
    我会很高兴有任何提示。 如果是更好地为它写一个新的帖子,我也可以这样做。
    提前感谢您、
    一切都很好
    迪尔克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dirk、您好!

    也许最好做一个精子帖子,以便更好地跟踪,因为这个帖子已经空闲了很长时间。

    对于并联的超级电容器、监测计将电压/电流与内部电阻关联起来会更加困难、因此加快测试以确保 EOS 警报在系统中按预期工作非常重要。 您无需化学 ID 即可使用 EOS 警报功能。

    此致、

    怀亚特·凯勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wyatt:
    非常感谢、我会这样做。 简单来说、如果将超级电容器放置在监测计分流器后面而不是直接与电池并联、精度会有所提高吗?

    此致、
    迪尔克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dirk、您好!

    我认为这不会产生太大的影响、因为它仍然会向电池的测量增加时间常数、因此不会是真正的带载电池电压。

    此致、

    怀亚特·凯勒