This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25720:双输入充电器解决方案建议

Guru**** 2538960 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25792

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1224214/bq25720-dual-input-charger-solution-recommendation

器件型号:BQ25720
主题中讨论的其他器件:BQ25792

大家好、

我的客户正在研究一种能够在笔记本电脑应用中支持双输入的充电器解决方案。 我们有合适的解决方案吗?

输入源:100W 适配器和150W 适配器插件。

此致、

哈迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Hardy、

    它是否需要 负载共享? 否则、我们有 BQ25792 - I2C 控制型5A 1-4节电池降压/升压充电器、带有 双输入选择器 和 USB PD 3.0 OTG 输出。

    请给我发一封电子邮件、告知我更多详细信息。  

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Tiger、

    感谢您的答复。

    让我们进入离线讨论。

    此致、

    哈迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这听起来不错。 谢谢