请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC3972 大家好、
客户将 ICBFL03G 用于 荧光灯。 我们的 UCC3972是否支持24V 5W 荧光灯应用?
非常感谢
马修
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.