This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP876242-Q1:适用于 AWR2243级联的 LP876242-Q1电源

Guru**** 2591860 points
Other Parts Discussed in Thread: LP876242-Q1, AWR2243, TIDA-020047

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1223610/lp876242-q1-lp876242-q1-power-for-awr2243-cascade

器件型号:LP876242-Q1
主题中讨论的其他器件: AWR2243

大家好、

我们注意到、新型 LP876242-Q1具有8.8 MHz 开关频率、远高于 AWR2243电源纹波规范(6.6MHz)中提到的最高频率。  那么、我们可以使用 LP876242-Q1 在没有纹波滤波器的情况下为 AWR2243供电、还是使用比 LP87524参考设计更简化的滤波器? 您是否有关于 LP876242-Q1为 AWR2243级联供电的任何指导?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Li

    仍然需要使用二次滤波器、因为 AWR2243的 IF 频带超出了8.8MHz (请参阅下文)。 因此、如果不使用次级滤波器、该值会显示在雷达 FFT 测量值中。  

     您可以参考参考参考参考设计(www.ti.com/.../TIDA-020047)以获取指导。  

    此致、

    伊什蒂亚克·潘哈瓦