This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61288:原理图审阅

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61376, TPS61170

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1223252/tps61288-schematic-review

器件型号:TPS61288
主题中讨论的其他器件:TPS61376TPS61170

请提供所需的任何更改建议。

输入- 9-15V

输出- 18V、4-10mA

此外、是否可以减小电感器尺寸?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JITHU:

    参数正常、电感可以更小。

    该器件可以在 PFM 模式下工作、并且峰值电流在控制范围内、电感实际上无关紧要—1uH 可以接受。

    对于您的使用、此器件的电流限制是15A、所以设计过度。

    您可以使用 TPS61376 或 TPS61170。

    TPS61376具有真正的负载断开功能、并采用2.5*2封装。

    TPS61170采用 2*2封装,但外部需要一个二极管。

    此致

    费格斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用它作为源来运行在4 -20mA 下工作的 hart 器件。  

    1) 1)我可以使用此系统吗?

    2)  TPS61376成本较高,效率较低 @ 4 -20mA。 TPS61170数据表未精确 显示50mA 下的效率。

    3) 3)当我在 Webench 进行仿真时、看到22uH 和3A 限流电感器、如图所示

    您能帮我选择电感器吗、因为数据表中的公式显示了更高的电流值。

     我可以理解、由于 需要非常低的电流纹波 、我可能需要22uH、但为什么 webench 提示 这么高的额定电流? 能否像 LQH2HPZ220MGRL 那样使用较小的额定电流

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JITHU:

    当然、您可以使用该系统。

    webench 是 针对 PWM 模式计算的、但这种用法  显然是 PFM 模式、 其参数不适用。

    实际上、您不需要低电流纹波、因为峰值电流受器件限制。 这就是建议使用3A 电流限制的原因。

     LQH2HPZ220MGRL的最大电流仅为430mA、 PFM 峰值电流约为1.3A、因此 无法使用。

    您可以使用 LQH2HPZR47MGRL、因为它的额定电流约为2A。

    TPS61170不是 同步升压、因此效率会稍低、但其外部电路更少且封装更小。

    此致

    费格斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我知道它将在 PFM 模式下工作。 但我们不应该通过增加电感来减少纹波吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我可以使用这一个- VLS5045EX-220M 吗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JITHU:

    您无需增加电感即可减少纹波。 在 PFM 模式下、电感器纹波是固定的。

    您需要关注的是峰值电流、您需要选择额定电流高于2A 的电感器

    无法使用  VLS5045EX-220m 、因为其额定电流是不够的。

    此致

    费格斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    那么、纹波是否会导致10mA 上的 hart 通信出现问题?

    因此、我选择电感器的唯一标准是其电流额定值(>2A)。 我可以使用 TYS5040100M-10吗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,JITHU,

    很抱歉,我不明白"hart communication"这个词,你能解释一下吗?

    如果您担心输入和输出电流纹波、则不会 因为输入和输出电容器较大而受到影响。

    是的、您 可以选择 TYS5040100M-10。  实际上、您可以选择具有更小电感的更小封装。

    此致

    费格斯