This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25629:当器件通过电池供电运行时、系统输出是否已调节?

Guru**** 2524460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1222651/bq25629-is-the-system-output-regulated-when-the-device-is-running-on-battery

器件型号:BQ25629

你(们)好。

查看数据表中的方框图、很明显、降压转换器仅在系统由外部源(VBus)供电时工作、而不在系统由电池供电时工作。 您能确认一下吗? 这是否需要将一个额外的降压转换器添加到此充电 IC 的系统输出、以确保终端系统始终接收稳定的电源? 如果是、那么这会导致该充电 IC 不适合用于数据表第一页所述的应用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的。  9.3.4.1窄 VDC 架构仅在存在有效 VBUS 电源时适用。

    对于升压模式、转换器还切换到支持来自 VBAT 的升压输出。

    如果仅存在电池并且 VBAT 高于耗尽阈值(VBAT_UVLOZ)、则 BATFET 会导通以将电池连接到系统。 VSYS 随着 VBAT 产生 BATFET 压降差异。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗯。 我这么认为!

    我有点失望、因为这是一个不错的充电 IC。

    我正在寻找一种能够在一条线路上提供降压操作、在另一条线路上提供升压操作的器件、 这两种操作同时由电池供电。 需要通过5V 电源(USB)进行充电、该电源可以是降压操作、也可以是线性操作。 您想推荐具有类似功能的器件吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请提交新的 e2e 查询、以获取充电器建议、以了解其他团队是否具有类似器件。

    谢谢。