This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:BQ76952 VC0 VSS 连接

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76952

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1223260/bq76952-bq76952-vc0-vss-connection

器件型号:BQ76952

您好

 PCB 上采用 BQ76952、VC0的客户设计已通过串联电阻器(图中标记的 B 迹线)连接到 VSS

安装顺序为:

第1步、图中的 A 点首先连接(此时 VSS 暂停、未连接到电芯1的负极)

第2步、将连接器 J1插入 PCB (随机上电)

这种情况是否符合要求?

正在等待您的回复。

谢谢

星形

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的明星:

    我认为连接没有问题。  

    我对 BQ IC 的 GND 有评论。 IC 的 GND 连接到哪里?  我们建议 通过 NET-tie 将 BQ IC 的 GND 连接到 BAT-(设计中的 A)。 请参阅下面的



    此致、
    何塞·库索