This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27Z746:关断功耗

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1218227/bq27z746-shutdown-power-consumption

器件型号:BQ27Z746

大家好、

将 ENAB 引脚接地是否会阻止器件正常进入关断模式? 客户报告 通过万用表观察到关机模式下的功耗为12uA。 我们已检查相应条件以进入 SHUTDOWN 模式、但一切看起来都很好。 您可以帮助?

此致,

海亮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果 ENAB 永久拉至低电平、器件不会进入 SHUTDOWN 模式。 请参阅 TRM、 https://www.ti.com/lit/ug/sluuca6/sluuca6.pdf、 6.6关断模式:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Dominik,ć

    建议客户将 ENAB 引脚悬空或将其连接到 GPIO?

    谢谢,
    海亮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    要实现完整的功能、ENAB 应由 GPIO 控制。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Dominik,ć

    器件处于运输模式时的电流消耗。 客户端连接适配器,但无法退出运输模式。 为什么会这样呢? 此外、如果器件通过命令进入运输模式、则必须通过命令退出运输模式。 也就是说、必须使用相同的条件才能退出运输模式?

    谢谢,
    海亮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否将 IWAKE_EXIT 设置为1? 在这种情况下、如果监测计检测到电流超过 IWAKE 阈值、则会退出运输模式。

    如果 SHIPM=1 ,那么您必须发送 ShipmodeDisable ()命令以退出运输模式。 如果电压超过运输模式电压阈值、则该器件不会唤醒。