This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92641:用作恒流电容充电器

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92641

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1214027/tps92641-use-as-a-constant-current-capacitor-charger

器件型号:TPS92641

我想在这样的电路中用 TSP92641芯片:(仿真的简单性是异步的、实际的实现是同步的)  

替换对输出电容器进行恒流充电所需的控制电路。 这些电容器正在脉冲放电应用中使用。 系统将在72V 输入电压下运行、并以~10A 的电流为电容器充电、直到大约60-65V。 我想知道这一点在此芯片上是否可行。  

这似乎应该是可以实现的、但我不确定芯片会如何响应容性负载和广泛变化的输出电压。 非常感谢您在选择补偿电路和无源器件时提供任何建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dhruv:

    我们以前从未见过此类应用。 我们对它感兴趣。 您能告诉我们您想将其用于什么终端设备吗? 已充电电容器的容值有多大? 您对电容器进行充电/放电的频率如何?

    此致、

    周老师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Steven。 我将在脉冲 RC EDM 电源中使用它。 输出电容器将为47uF。 电容器放电/充电的初始设置为40us 放电(通过 M3)和400us 关断时间。 实际充电时间会根据充电电流的不同而有所缩短、电容器将被充电至设定的电压(50-65V)。  输出脉冲的导通/关断时序也可能发生变化、但 最大频率不会超过4kHz。 输出端(V2)上的电压源模拟负载上的电弧维持电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dhruv:

    明白了。 我们将讨论这一申请、并在星期三之前给您回复。

    此致、

    周老师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    周老师、您好!

    你们是否都有机会考虑这个问题?

    谢谢。
    德鲁夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dhruv:

    抱歉、我漏掉了该主题。 我明天会检查一下,然后再给你答复。

    此致、

    周老师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有进一步的更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dhruv:

    很抱歉耽误你的时间。

    我们对这一主题进行了讨论、认为可以使用 TPS92641作为恒流稳压器来为电容器充电。 不过、应特别注意放电和充电阶段的过流保护和过压保护。  应仔细观察环路稳定性并仔细选择无源器件。

    我们以前没有看到此类申请、因此没有为您提供任何具体建议。 这一想法需要经过测试和验证。

    Br、

    周老师