This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5116:电源管理论坛

Guru**** 2756835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1222836/lm5116-power-management-forum

器件型号:LM5116

输入电压:48V

输出电压:-12V

我们基于 TI 的 Webench 设计了如下电路。 我们在电源的输出端测量了以下波形、我想知道出现这种情况的可能原因、在这个电路中 EP 管脚应该接地还是接-12V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,伊森  

    EP 应连接到 AGND 和 PGND 引脚。  

    请试用这些产品

    • 将 CSS 增加到~1uF、并检查是否有任何改进
    • 将 Rsense 降至~12m Ω 、并检查是否有任何改进  
    • 检查空载启动和满载启动之间是否存在任何行为差异

    - EL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经通过将 Cboot 更改为100nF 解决了这个问题。 我认为 WEBENCH 的计算结果可能有问题。 当我以前使用 WEBENCH 时、会发生一种跟它的电路完全不同的情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,伊森

    我同意。 似乎存在错误。 我会联系 WEBEHCN 团队、让他们解决此问题。 感谢您选择 TI。

    - EL