大家好、
客户希望使用 BQ76942监测8节 Zn-MnO2电池、每节电芯电压范围为1V~2、总计为8V ~ 16;
从数据表中、我看到这在 BQ76942输入电压范围内受支持;如果此低电芯电压应用有任何问题、您可以帮助说明一下吗?

谢谢、此致、
将会
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
外部电池平衡电流对该器件没有限制。 设计人员必须仔细选择外部 R_Balance 和 FET/BJT、以便与外部500 mA 平衡电流非常好地配合使用。
设计人员必须确保内部电流( 流经内部 FET 的电流)不超过绝对最大值。 
有关更多详细信息、请参阅 电池平衡应用手册。 在本应用手册中、我们建议使用外部平衡电路、设计注意事项、配置以及平衡时的常见故障排除。
此致、
何塞·库索