大家好、
请您看看以下客户咨询吗? 如果需要、我可以离线提供原理图。
我们在新的泵设计中使用了多种不同的 TI 升压转换器。 然而、我们在初始启动期间会遇到 TPS61088的严重故障。
故障似乎是在加电时器件的 SW 输出短路(8 Ω 至 GND)。 我们需要的最大电流是@ 100mA ~Vin=5V,VOUT 9V。 我们使用 2.2uH 1A 电感器将器件设置为 PFM 模式。
我们未进行任何示波器测量、因为故障是在启用 Vin 之前(可能是坏器件)或立即应用 Vin 之后。
- 在应用 Vin 时、Vout 上没有负载。
- 输出电容器也通过跳线断开。
我们已经检查了 TI 知识库中的类似问题、并找到了一些布局证据、但未提及具体原因。 我们已经审查了元件值、制造问题以及布局问题。
- https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/588165/tps61088-tps61088
- https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/588086/tps61088-ic-is-damaged-when-loaded-with-ptn78000a
首先、我们怀疑某些器件有缺陷或焊接不良。 但我不确定。 我‘一个"可能"问题是对 报告类似事件的 e2e 进行审查。
在从不同批次更换器件后、我们对电感器电流进行了一些 A/B 比较(原始设计与新设计、仅布局)。 故障似乎在所有 SW 引脚上都短路(8欧姆)。 我想或推测、我们的输出电容器或电感器放置可能不是最佳的。 因此、我真的想了解可能的故障机制。 是否未连接任何输出电容器会导致此故障? 或一些增加的电感。 我们在初始调试期间删除了 TP306 (无负载)。
我们现在有一个电路板可以正常工作、没有实施任何更改或修复(仅安装新器件)。 我们还有几天时间来接收更多的电路板、并希望在问题再次出现时做好更充分的准备。
谢谢!
弗朗茨