This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350-R1:关于充电终止电压和快速充电电压的问题。

Guru**** 2604225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1222523/bq78350-r1-question-charge-termination-voltage-and-fast-charging-voltage

器件型号:BQ78350-R1

您好!

我有几个关于充电终止的问题。 我正在尝试确定我的应用应该有多大的充电端电压。

根据文档、一旦 max (cell x)= 4.15V +0.075V >=充电电压、终端就会终止。 如果我进一步查看文档中基于"快速充电""电压"参数的内容、 因此、如果我假设它是4.2V、那么我们得到:4.15V>>+0.075V >= 4.2V、在本例中是正确的。 但在我们的场景中、我们将一个与电荷焊盘串联的二极管、电压高达0.4V =>因此最大充电电压约为41.6V => 4.16V。 我是否需要在"快速充电"中更改此值(4.2V => 4.16V)以纠正它?

我已经从文档中添加了一些屏幕截图:

此致、

1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    快速充电"只"会根据温度和电压测量值通知主机建议的充电电压和电流。 您可以使用此信息来控制充电器。 但这是可选的。 您在发布的快速和预充电表格中列出了这些规则、这些规则非常简单且完整。  

    有效的充电终止基于更复杂的规则集(如您发布的另一个屏幕截图所示)。 其理念是、典型的充电序列有两个阶段:恒定电流和恒定电压。 在 CV 阶段、当电流逐渐下降并最终关闭(收尾电流)时、充电有时会停止。
    您必须设置 Charge Term Voltage 和 Charge Term Taper Current 的参数、以便电量监测计检测到充电进入 CV 阶段(通过 Charge Term Voltage 设置完成)。 它被添加到测量的电芯电压中,并将结果与 ChargingVoltage ()数(取决于您的充电设置)进行比较。 如果它超过 ChargingVoltage (),则监测计检测到充电处于 CV 阶段。 然后它会监测电流、一旦电流降至充电项收尾电流以下的特定时间(适用其他规则、但这是大规则)、那么电量监测计会检测到充满电、此时它会设置 RM = FCC、因此 SOC = 100%。