This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSI3052-Q1:大功率交流开关设计

Guru**** 1794070 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSI3052-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1222513/tpsi3052-q1-design-of-high-power-ac-switch

器件型号:TPSI3052-Q1

你好

对于我的高功率交流开关应用、我需要设计一个能够在220V 交流电下驱动15A 的 SSR、

我想知道  TPSI3052-Q1是否可以在此设计中用于驱动4个甚至6个 MOSFET (2 + 2或3 + 3并联)、从而提供必要的电流顶篷、

或者可能 需要多个 TPSI3052-Q1?

谢谢!

伊兹哈基·尤瓦尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yuval:

    这当然是可能的、TPSI3052-Q1器件的数量将取决于您需要驱动的总栅极电荷以及 CDIV1和 CDIV2所需的电容值。  使用单个 TPSI3052-Q1 (在本例中为2个背靠背进行交流)即可驱动较大的栅极电荷(例如并联驱动多个 FET)、 但是、栅极电荷越大、这反过来将增加 CDIV1/CDIV2上所需的电容量、这可能会影响导通/关断 FET 的启动时序。 如果您希望缩短充电时间、那么最好使用多个 TPSI3052-Q1器件、因为每个器件需要的总电容更少、从而驱动更少的 FET。

    为了帮助确定所有这些值、我们在下面的产品页面上提供了这款出色的计算器工具、可帮助您确定如何根据所需规格设计系统:

    https://www.ti.com/product/TPSI3052-Q1#design-tools-simulation

    如果您还有其他相关问题、请告诉我!

    谢谢!

    布赖恩