您好!
我正在考虑开发一个基于 COTS USB-C 电池组的系统、该电池组为定制的硬件块供电、然后通过 USB-C 链路与平板电脑进行通信以显示 GUI。 其理念是、在大多数情况下、电池组为定制块和平板电脑供电(当电池和平板电脑都存在时、电池是直至电量耗尽的主要来源)。 但是、如果电池电量耗尽、或者如果设备只能运行很短、并且用户更愿意在没有电池的情况下展开、平板电脑将为定制硬件供电。
平板电脑的数据速率需要高速 USB 3、而不是在降至 USB1或2功能的端口上。
电池组应能够协商并提供20V 电压。 平板电脑输入也应该能够做到这一点。
我想、现成的集线器 IC 中应该可以做到这一点。 如果"集线器"(作为定制硬件模块的一部分)可以通过按钮断电、同时电池和平板电脑仍保持连接、并且在再次通电时、电池将默认为主电源(如果存在)、 如果电池电量耗尽或已被取出、则可以将平板电脑用作备用设备。
我做得很好、虽然我意识到用例与大多数略有不同、但我很难在数据表或参考设计解决方案中找到可直接勾选这些方框的确认信息。
提前感谢