This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] bq24072:BQ24072RGTR 电池线路中的太阳能充电器

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24072

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1221898/bq24072-solar-charger-in-bat-line-of-bq24072rgtr

器件型号:bq24072

大家好、我正在使用 BQ24072RGTR 充电器为1800mA 锂聚合物电池充电。 我还需要在 BAT 线路上连接太阳能充电器。 这将与您的 bq 充电器的 BAT 引脚共享... 这样做有什么问题吗?  

谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nasib:

    您是否了解太阳能充电器的相关信息? 我唯一需要担心的是、当 bq24072仅在电池(无输入)的情况下工作时、以及太阳能充电器的高效运行方式(当 bq24072上没有输入时)如何连接 OUT 引脚和电池。 在本例中、我需要更多信息。  

    此致、

    安东尼·范

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您发送编修。  

    太阳能充电器无法与 bq 5V 输入一起工作。 但 bq 充电器始终会存在。  

    这是太阳能充电器设备: LT3652HVEMSE#PBF   


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nasib:

    我看到 LT3652允许系统负载由电池供电。 您打算也通过这种方式连接负载还是将您的负载连接到 bq24072的 OUT 引脚?

    您能否简单介绍一下您计划如何实施电池管理系统的方框图? 连接 bq24072、AD 器件、负载和电池的计划方式将有助于您了解这些信息。  

    此致、

    安东尼·范

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你是对的、这正是我想要做的:  



    我知道太阳能充电器可以处理这种模式,因为 bq 充电器将被视为连接到电池的负载,但这将是一个问题的 bq 充电器?  

    非常感谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nasib:

    根据 AD 器件的典型应用图表、我认为不会有任何重大问题。 我唯一要担心的是、由于在 BAT 引脚上连接了更多组件、bq24072可能会在端接方面出现变化。  

    此致、

    安东尼·范

    安东尼·范

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我懂了。 谢谢安东尼。