This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25619:关于 REGN GND 基准和 BATSNS 电容器

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25619

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1222132/bq25619-about-regn-gnd-reference-and-batsns-capacitor

器件型号:BQ25619

您好!  


关于 bq25619的实现电路、我有以下2个问题。

  1. 根据数据表、REGN LDO 需要一个电容器连接到模拟 GND。 引脚说明中显示此信息(表6-1)。  
    但是、在评估板中、此电容器连接到 PGND、而不是 AGND。  
    您能说明一下连接该电容器的最佳位置是什么吗?

  2. 在 bq25619的数据表中、除了将其连接至尽可能靠近电池外、对 BATSNS 引脚的连接没有特别建议。
    然而、在评估板中、有一个0.1uF (C20)电容器连接到此引线。  
    您能否说明是否需要此电容器、其用途是什么?

谢谢。

莱昂纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Leonardo、

    1.请遵循 EVM 设计。

    2. 噪声过滤。

    谢谢。