This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24725AEVM-710:电池充电器评估 BQ24725AEVM-710

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: TI-CHARGER-GUI, BQ24725A, USB2ANY, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1218890/bq24725aevm-710-battery-charger-evaluation-bq24725aevm-710

器件型号:BQ24725AEVM-710
主题中讨论的其他器件:TI-CHARGER-GUIBQ24725AUSB2ANYEV2400

您好、TI!

我下载软件应用程序并尝试运行设置应用程序、但收到一个弹出窗口"用户帐户控制"、要求提供管理员用户名和密码。 您能不能建议尽快。

谢谢。

TP

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tran、您好!

    我不确定您提到的软件应用是什么。 您能否 提供您正在尝试使用的应用的图片以及 您在哪里找到该应用的图片。 如果您要尝试评估 EVM、我建议使用 BQ Studio 应用程序或 TI-CHARGER-GUI 应用程序。

    此致、

    克里斯蒂安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christian:

    感谢您的 答复。 我需要的是 bq24725A/735 SMB 评估软件。 您能给我发送一个链接下载运行电池充电器测试吗?

    此致!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tran、您好!

    此处是指向 TI-CHARGER-GUI: https://www.ti.com/tool/TI-CHARGER-GUI 的链接此处 是指向 BQ Studio 的链接: https://www.ti.com/tool/BQSTUDIO

    您可以使用其中任何一个来评估 BQ24725AEVM。 该  TI-CHARGER-GUI 需要一个 USB2Any 适配器。 BQ Studio 需要 用到 EV2400适配器和 BQ24725A BQZ 文件。

    我有一个适用于 BQ24725A 的 BQZ 文件、但这不是 TI 官方支持的文件。  我 可以向您发送 E2E 好友请求、也可以根据您的喜好将其通过电子邮件发送给您、并说明在您的安装中何处复制它。  

    此致、

    克里斯蒂安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christian:

    感谢这些链接。 我还有一个问题。 当我使用 bq24725EVM 通过看门狗计时器禁用来为单节电池充电、从而在没有 CPU 的情况下继续为电池充电、但它会在适配器电源关闭再打开后停止充电? 您能提供建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tran、您好!

    请参阅数据表- 第8.5.3节设置充电器电流:  

    上电复位(POR)时、充电电流为0A。

    此致、

    克里斯蒂安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    感谢您提供信息。 那么,是否可以 在没有 CPU 的情况下运行程序来对电池进行充电或放电循环?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christian:

    您能给我发送一个 BQZ 文件为 BQ24725A ,我有问题运行充电器测试与 USB 错误消息在第二台 PC 上. 充电器 bq24725EVM 设置使用 PC#1。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tran、您好!

    我已将 BQZ 文件发送至您个人资料中的电子邮件帐户。 我建议通读数据表和通读 EVM 用户指南、以便更好地了解此充电器的工作原理。

    此致、

    Christian。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Christian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christian:

    我对控制 bq24725A 充电器有疑问。  为了评估电池周期、我是否可以使用 bq28z610evm 电量监测计来控制充电器 bq24725evm、以便在没有 CPU 的情况下独立运行单节锂离子电池充电/放电周期 ? bq28x610evm 是否能够编程?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tran、您好!

    请参阅我对此帖子的回复: https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1222039/bq28z610evm-532-bq28z610evm-and-bq24725evm?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=bq28z610evm#

    此致、  

    克里斯蒂安